This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867 Linux 系统无法 ping 通

Guru**** 2872170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862444/dp83867e-dp83867-linux-system-cannot-ping

器件型号:DP83867E

我使用 DP83867ERGZT + FPGA 设计接口板并遇到问题。 我可以使用 Windows 系统对接口板执行 ping 操作、但 ping 接口板在 Linux 系统中不起作用。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能给我一张您想做什么的图表吗? 对于 ping、是以太网线路上的真正 ping 还是尝试访问 PHY 的寄存器?