This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eMMC 总线桥接器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863061/emmc-bus-bridge

主题中讨论的其他器件:TS3A27518ETMUX1574

您好!

我们正在进行类似的工作

http://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/t/837881

是否有类似于专用于8位 SDIO/eMMC 存储器的 TS3A27518E 的东西?

我们需要在 MCU 和 USB 桥接器之间切换 eMMC–双主机使用方案。

非常感谢您的参与

祝你度过美好的一天

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    您总共需要8 个要 切换的数据通道和时钟通道吗?

    您要查找什么配置 -它是2:1吗?

    您能否指定信号的电压范围- 我相信 MMC 支持1.2V-3.3V

    您的应用所需的数据速率是多少?  我相信 eMMC 支持高达200Mbps 的速率。  我们建议开关带宽为数据速率的1.5倍。   对于200Mbps、我们建议使用300MHz 的开关

    您可以对  这些器件使用 TI.com 开关选择工具和滤波器。  例如 、4通道、2:1、 1.8V 和>300MHz 带宽 将返回 TMUX1574。 如果您需要具有相同配置 的8通道解决方案、可以使用其中的2个多路复用器。

    此致、

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    我明白了。

    遗憾的是、我们需要10行(8位数据+ 1 clk + 1 cmd)。

    是否有任何专用 IC 或正弦芯片解决方案?

    非常感谢您的参与

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vincenzo:

    我们有一些具有1:1配置的10通道开关。 以下 是在器件搜索工具中搜索时的列表:

    根据您的电压范围和带宽排序、您可以看到它是否适合您的应用。

    谢谢

    Saminah