This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044AEVM:电缆长度限制

Guru**** 2768645 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044AEVM, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863493/tusb8044aevm-limitation-on-cable-length

器件型号:TUSB8044AEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB8044A

大家好、

我的客户想知道 TUSB8044AEVM 的电缆长度是否有任何限制? 他们希望使用2m 长的电缆来评估此部件。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    TUSB8044A 支持 USB 规范中定义的最大电缆长度。  5米 USB 2.0电缆、而 USB 3.0最大电缆长度由电缆特性定义、而典型的长 USB 3.0电缆为3M、TUSB8044A 也可以支持5米 USB 3.0电缆、但它们不太常见。

    2M 电缆正常。

    此致、

    JMMN