This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TB5R2:热性能信息

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863430/tb5r2-thermal-information

器件型号:TB5R2

团队好、我希望您能帮助我们为客户填写这些信息。

Theta JB、Theta JC (顶部)、Theta JC (底部)、Theta Ja、Reliability Tj Max、 "运行 Tj 最大值"、"绝对 Tj 最大值"

非常感谢

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记

    对于 TB5R2D:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值): 76.8

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值): 34.0

    Result - Theta JB (标准数据表值): 35.3

    结果- psi JT (标准数据表值):5.3

    Result - psi JB (标准数据表值): 34.9.

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值): N/A

    谢谢

    David