This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:EEPROM 大小问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862779/ds160pr410-eeprom-size-question

器件型号:DS160PR410

AT24C16C EEPROM 能否与 DS160PR410搭配使用?  应用手册 SNLA320、《了解 DS160PR410的 EEPROM 编程》"在表5字节0位5中指示可能使用大于256字节的 EEPROM、但注释表明不建议这样做。 较大的 EEPROM 器件是否存在问题、尤其是 AT24C16C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronnie、您好!

    DS160PR410只能处理2字节地址映射头文件。  大小大于256字节的 EEPROM 器件通常使用3字节地址映射头、因此建议仅使用256字节 EEPROM。

    此致、

    Davor