This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:SMPTE-435M 或 SMPTE ST2036-3替代产品

Guru**** 2534870 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862833/lmh0340-smpte-435m-or-smpte-st2036-3-alternative

器件型号:LMH0340

您好!

您能否帮助确认  LMH0340是否确实没有符合 SMPTE-435M 或 SMPTE ST2036-3标准的替代产品?

客户正在寻找符合 SMPTE-435M 或 SMPTE ST2036-3标准的器 件来对 LVDS 进行串行化、这些是我找到的唯一器件。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SMPTE435M 介绍了10.6Gbps 光学映射。 LMH0340不支持此规范。 我不知道支持此数据速率或规格的解析器/解析器。

    此致、Nasser