This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:使用 tusb8041时的晶体负载电容要求

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863078/tusb8041-crystal-load-capacitance-requirements-with-tusb8041

器件型号:TUSB8041

大家好、

我的客户想向您咨询 有关 TUSB8041晶体的负载电容的信息。

晶振供应商已经测量了晶振性能、最佳结果是在33pF 负载电容下运行。

但它在我们的数据表中提到负载电容应为12pF~24pF。  

请您提供建议、他们是否可以在33pF 下使用负载电容?

33pF 是否有任何副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了实现 TUSB8041的最佳性能、建议使用12pF - 24pF 的值。 33pF 可能与 TUSB8041兼容、因为驱动强度可能足以支持33pF。 有关该主题的更多信息、请参阅以下应用手册。

    http://www.ti.com/lit/an/slla122/slla122.pdf