This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:CC1、CC2引脚的 RP 上拉电阻器

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862775/tusb321-rp-pullup-resistors-for-cc1-cc2-pins

器件型号:TUSB321

该 IC 是否包含 CC1和 CC2引脚的 Rp 上拉电阻器、或者是否应将其添加到 PCB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    是的、此器件具有 内部 Rp。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik -谢谢。  不过、后续问题。  在 《通用串行总线 Type-C 电缆和连接器规范1.3版》第4.11.1节"端接参数"中、表4-20根据通告的源电流和上拉电压的组合、基本上给出了6个不同的 CC 上拉电阻值。  您是否说 IC 旨在根据这两个值来呈现"正确"的 Rp?

    Tnx

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅后续问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    抱歉让我澄清我之前的帖子。 TUSB321具有内部 Rp 电流源、用于报告 CC 线路上的特定状态。  如需参考、您可以在功能方框图第7.2节中的功能方框图中看到该图。 根据 TUSB321的设置、将正确的电流拉至 CC 线路。 此外、根据给定的内部上拉电压、只有三个 Rp 电阻、该值通常与 Vcc 分离。