This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06-Q1:为汽车收发器接口提供电池短路过压保护

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2S701-Q1, TPD2S703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863153/tpd1e10b06-q1-short-to-battery-overvoltage-protection-for-transceiver-interfaces-in-automotive

器件型号:TPD1E10B06-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD2S701-Q1TPD2S703-Q1

您好!

我的客户询问我们是否有任何用于连接到汽车接线线束的收发器接口(例如 CAN、LIN、100/1000BASE-T1)的 I/O 保护解决方案、这可能会导致电池短路 故障 (12V~16V)?  他们更喜欢能够灌入接地的解决方案、因此他们可能无需钳制流向电源轨的电流(这可能需要能够灌入电流的稳压器)。

谢谢、
Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有这样的器件可以在电池短路时灌入电流、因为电池可以提供看似无限的电流。

    这样做的方法是使用一个 OVP 开关、该开关将在电压达到太高时关闭。 我们针对这种情况拥有的唯一器件类型是 TPD2S701-Q1 TPD2S703-Q1、但它们用于 USB 器件。