This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:UFP ID 路由

Guru**** 3008950 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TUSB321, TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862876/tusb321ai-ufp-id-routing

器件型号:TUSB321AI
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212、 TUSB321、 TPS25910

您好!

我目前正在设计具有 Type C 连接器的 USB 集线器(其中更加强调了上游连接器)、因为需要向下游连接的器件提供高功率。
我一直在参考评估板原理图、但我一直在寻找的只是 DFP 配置、 我对如何使用多路复用器 HD3SS3212和热插拔 TPS25910的(低电平有效)使能线路从 PD 控制器 TUSB321路由 ID 引脚稍微感到困惑。

PD 控制器的 ID 线路启用多路复用和热插拔是理想之选、但我不确定如何操作。 一个简单的 FET 可能会实现吗? 有关如何为 UFP 应用布线的 NEE 指导。

希望很快收到您的回复。 如果您需要其他信息、请告诉我。

此致、

Heewoon Kim