This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:TVP5158实时同步操作或时间共享操作

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862940/tvp5158-tvp5158-real-time-synchronous-operation-or-time-sharing-operation

器件型号:TVP5158

附件的原理图支持8路视频输入、如下所示。 请确认是同时8路视频输入还是时间共享8路视频输入?

也就是说、无论两个 TI 5158芯片是执行实时同步操作还是时间共享操作-主设备将视频输入到 DM365的时间周期为5158、从设备输入到的时间周期为5158

DM365输入视频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TVP5158 产品不具有 TI 针对新项目(如新内容或软件更新)提供的持续设计支持。 如果可用、您将在产品文件夹中找到相关的配套资料、软件和工具。 您还可以在 TI E2ETM 支持论坛中搜索存档信息。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/622064

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您参考数据表、您将看到 TVP5158包含4个完全独立的视频解码器、因此能够同时对4个通道进行解码。

    然后、数字解码的数据被合并成一个数字时域多路复用输出流。

    数据表中的图1.1应该有助于澄清架构。

    BR、

    Steve