This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:与 TPS2547结合使用时、如何进行负载共享?

Guru**** 2390765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862765/tps25810-combination-with-tps2547-how-to-do-load-sharing

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件:TPS2547

团队、

我有一个具有一个 USB-C 和一个 USB-A 端口的双 USB 充电应用。 应使用 TPS25810和 TPS2547。 电流限制需要如下所示:

  • 如果仅在 USB-C A 器件上连接、则应将电流限制为3A
  • 如果仅在 USB-A 器件上连接、则应将电流限制为3A
  • 如果连接了两个端口、USB-C 上的限值应为1.5A、USB-A 上的限值应为0.9A

如何使用两个器件的 ILIM_SET 和/LD_DET 引脚实现这一点?

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您可以通过将 TPS25810 LD_DET 输出连接到 TPS2547 CTL 输入并将 TPS2547状态输出连接到 TPS25810 CHG/CHG_HI 输入来实现此设计。  

    谢谢、

    Emma