This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:如何连接未使用的 Rx 输入

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862589/ds280mb810-how-to-connect-unused-rx-inputs

器件型号:DS280MB810

您好!

如果未使用的未在我的应用中使用、应该如何连接它们?

我在1:2扇出模式下使用该器 件、Rx 输入0、2、4和6连接到光学模块输出、Rx 输入1、3、5和7未连接。

它们是否可以悬空或通过上拉/下拉电阻器连接到定义的电平?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的阿恩:

    可以允许未使用的输入和输出悬空。  缺少任何输入信号将通知器件自动将未使用的通道置于静音状态。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!