This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于两个摄像头的 HD-SDI 开关。

Guru**** 2933080 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP102, LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861747/hd-sdi-switch-for-two-cameras

主题中讨论的其他器件:DS25CP102LMH0324

您好论坛、

我正在寻找一种在两个摄像头之间切换的解决方案、该摄像头具有一个接口板、可将 HD-SDI 信号传输到75欧姆同轴电缆。

每个摄像头都有自己的接口板、带有75欧姆 BNC 连接器。 因此,我必须在这两个数据流之间切换为一根500米电缆。

输出信号为 HD-VLC 开关、允许传输1.485Gbps HD 信号。

哪款芯片是正确的选择? 我找到了 DS25CP102交叉点开关。 我可以使用此芯片吗?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marko、

    DS25CP102是您可以使用的合适器件。 如果您可以向我们发送此应用的整体方框图、这将是一个好主意。 也许我们会有更多的意见。 请注意、您提到了500米长的电缆。 这是什么数据速率?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔先生:

    在技术文档中查找我的应用程序。 我将芯片 GV7700与 HD-VLC 配合使用。  

    100Ω 集成电缆驱动技术、GV7700能够以压缩的270Mb/s 或未压缩的1.485Gb/s、通过75Ω Ω 同轴电缆或以差分方式通过 Ω 双绞线电缆传输高清视频。

    支持高达1080p60的所有 HD 模式。
    符合 SMPTE 274M 和 SMPTE 296M 标准。

    我们使用270Mb/s 的压缩模式

    e2e.ti.com/.../Circuit1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅我的新评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marko、

    感谢您发送此方框图。

    我想我现在对您的应用有了更好的了解。 如果我理解正确、SDI 适配器会通过500m 同轴电缆发送压缩的270Mbps。 然后、您需要在这两个数据流之间切换、并将270M 数据发送到 Camera1和 camera2。 从交换机传输到这两个摄像头的数据可以是100欧姆差分数据。 我的理解是否正确? 请详细说明。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    信号路径的方向是相反的方向。

    camera1/camera2 HD-SDI 输出-->然后-->开关--> 500m 同轴电缆--> HD-SDI 接收器--> 超高速 USB Type-C -->笔记本电脑

    最后、笔记本电脑用于查看摄像机中的照片。

    每个摄像机都有自己的接口,带有 3G-SDI 输出连接器(“视频(SDI)”)。  接口板配有 Hirose H.FL 微型同轴连接器(75 Ω)。 接口板有两种可能的 HD 视频模式。

    第一种模式是 HD 视频、1080p30、压缩数据速率为270MB/s。

    第二种模式是全高清视频、1080p60、压缩数据速率为540Mb/s。

    HD-SDI 接收器具有标准75 Ω BNC 同轴电缆输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marko、

    信号的方向是合理的。

    请在下面注意两个 SDI 至 SDI 输出的方框图。 请注意、LMH0324在 HD 下的距离限制为300m、在 SD 下的距离限制为600m。 因此、这些器件无法以高清速率处理500m 的距离。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我需要的。 我将使用该 IC 开始测试。

    谢谢。