This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS883:内部上拉电阻器?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862682/sn65hvs883-internal-pull-up-resistors

器件型号:SN65HVS883

大家好、

我们观察到以下情况:在将 CLK 连接到 PIN25时、我们发现我们可以在 PIN25处测量5V 电压。

PIN25上的 CLK 是否有一个高达5V 的上拉电阻器?

 对 PIN26 (/LD)和 PIN27 (SIP)有同样的问题?

或者5V 电压来自哪里?

谢谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Lutz
    水箱来回答您的问题。 是的、所有三个引脚 CLK、LD 和 SIP 都通过一个200k Ω 电阻上拉至 VCC。 如果施加5.5V 信号、则会产生27.5uA 的泄漏电流。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    非常感谢您的回答。 这是快速而详细的! 非常感谢。

    Lutz