This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:TMDS442 I2C 上拉值

Guru**** 2860660 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861664/tmds442-tmds442-i2c-pull-up-values

器件型号:TMDS442

大家好、团队、

我的客户对 TMDS442的 I2C 上拉电阻值有疑问。

以下 E2E 论坛 "SCL/SDA (源极侧)应该有47k 上拉电阻、SCL_SINK /SDA_SINK 应该有6k 上拉电阻"被写入。

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/555602?TMDS442-Check-of-circuit-connection 


您能告诉我如何​​确定常数值(47k 和6k)吗?   请提供建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山崎-圣

    这由 HDMI 规范定义。 该规范为源 SCL 和 SDA 定义了一个1.5k 最小值和2k 最大值上拉电阻器、为灌电流 SCL 和 SDA 定义了47k +/-10%上拉电阻器。 我认为6k 是一个拼写错误。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    感谢您的评论。

    客户要求我们展示在 HDMI 规范中、 源 SCL 和 SDA 的最小值为1.5k、最大值为2k 的上拉电阻器、以及47k +/-10%被写入的位置。 因为客户不知道6k 欧姆是否为拼写错误。

    请提供建议吗?

    此致、
    Akihisa Tamazaki



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山崎-圣

    请参阅 HDMI 规范1.4b 的第4.2.8节。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    感谢您的友好支持。 它非常有帮助。

    此致、
    Akihisa Tamazaki