This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX207:MAX207或 TRS207是否通过了标准"IEC1000-4-2 ESD 等级接触+/- 8kV"

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX207, TRS207, TRS3238E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862460/max207-has-max207-or-trs207-passed-standard-iec1000-4-2-esd-level-contact---8kv

器件型号:MAX207
主题中讨论的其他器件: TRS207TRS3238E

 大家好、

 我的一位客户正在考虑使用 MAX207或 TRS207替换竞争对手的 RS232设备。

 此外、他们还希望使用符合"IEC1000-4-2 ESD 等级接触+/- 8kV"标准的器件

 MAX207或 TRS207是否 通过 了"IEC1000-4-2 ESD 等级接触+/- 8kV"标准?

 或者、MAX207或 TRS207 是否具有通过标准的工长?

 非常感谢您的答复。

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya-San、

    否、据我所知、该器件型号未针对 IEC1004-2进行测试。  如果可以通过 TVS 二极管在外部实现保护、则可以在具有此要求的应用中使用。  以下是一篇文章、讨论了如何为此目的选择二极管:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2017/11/13/how-to-choose-a-tvs-diode-for-rs-232-rs-485-and-can-based-on-voltage-ratings

    如果您需要一个类似的 RS-232收发器、该收发器可以承受8kV 接触放电而不提供额外保护、则可以考虑使用 TRS3238E。  遗憾的是、虽然它在功能上是等效的、但它没有匹配的引脚排列。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Max:

     非常感谢您的回复。

     回复对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。