This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306 EN VREF2电压

Guru**** 2748435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862479/pca9306-pca9306-en-vref2-voltage

器件型号:PCA9306

如果 VREF1= SCL1 = SDA1 = 1.8V,VREF2= 2.85V, EN = 3.3V,  SCL2 SDA2 2.0V, 异常

如果 VREF1= SCL1 = SDA1 = 1.8V,VREF2= 2.85V, EN = 2.85V,  SCL2 SDA2 2.85V,  正常工作

VREF2电压需要等于 EN 电压的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在按预期使用的器件中、VREF2和 EN 将连接在一起、并且器件将调节用于 FET 开关的内部偏置电压、以便器件仅在一侧的电压降至 VREF1电平以下时导通。  但是、如果没有这种连接、FET 可能会意外导通并导致两侧之间的电流流动。  对于电平转换应用、请遵循数据表图6中所示的建议连接。

    此致、
    最大