This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:回送测试时无发送或接收

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862684/max3221-no-transmit-or-recieve-on-loopback-test

器件型号:MAX3221

您好!

我正在尝试使用 MAX3221建立从 Odroid-C2 MCU 到主机 PC 的串行通信。 我附上了原理图的图片。 我正在执行环回测试、其中 RX 和 TX 连接在 Odroid 侧(Txin 和 Rxout)、但在发送后未接收到任何数据。  

V+和 V-都在大约5.55V 的电压下、因此芯片处于开启状态。  

是否有任何测试建议? 连接到主机 PC 时、也无法建立通信。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    在调试回送函数之前、让我们确保器件正常工作。 您的原理图对我来说很好。 但是、您能否确认 V+/V-电压? RS-232 具有 +15V 至-15V 信号。 V+和 V-是 MAX3221的电荷泵输出、用于控制驱动器输出幅值。 正常运行时、MAX3221的 V+和 V-大约为5.4V 和-5.4V。 您可以使用 示波器或万用表进行检查。 下面是一个有关电荷泵的应用手册、其中包含一些波形供您参考。

    e2e.ti.com/.../how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    很抱歉、我忘记了我已经发布过这个。 更换芯片解决了这个问题、焊点可能坏了。 一切都按预期工作。

    谢谢!