This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:有关 TUSB8041禁用一个下行通道 RX/TX 信号的问题

Guru**** 2761305 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862028/tusb8041-questions-for-tusb8041-to-disable-one-downstream-channel-rx-tx-signals

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212

各位专家:

我们的客户想知道如何手动禁用 TUSB8041的一个下行通道 RX/TX 信号、您能帮助检查吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    如果不需要 USB 3接口、则 SSTX 和 SSRX 可保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不是将 SSTX 和 SSRX 悬空、同一下行端口上有 USB2.0和 USB3.0用例、切换到 USB2.0上行端口时、客户希望禁用下行 SSTX/RX 信号以避免出现某些问题。 不确定我们能否实现这一点。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    遗憾的是、我们没有此函数在内部动态切换 SSTX 和 SSRX。 如有必要、客户可以在 SSTX 和 SSRX 上实现一个外部高速开关、如 HD3SS3212。