This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:EQ 设置

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862447/ds160pr410-eq-setting

器件型号:DS160PR410

大家好、

您能否对损耗的 EQ 设置提出一些建议、如下所示?

此外、我是否可以知道我们的 EVM TX 和 RX 的大致损耗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    评估板两侧的损耗为~ 3dB。  这将使总损耗~ 29dB。

    我建议将 DS160PR410设置为适中的均衡设置。  我建议使用略低于最小前置通道衰减的均衡设置。  在本例中为~ 9dB。

    考虑到9dB 衰减、我建议首先使用数据表中的 EQ_INDEX 3或4来了解系统对 PR410和通道组合的反应。

    此致、

    Lee