This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:电流规格

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862313/dp83869hm-current-specifications

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83867E

你(们)好

我们正在寻找采用不同配置的 DP83869HM 器件的功耗数据、如 PHY DP83867E 的 SNLA241文档。

如果没有可用的文档,我们将查找以下内容的当前规格:

2个电源轨

RGMII 至铜(1G)(100m 电缆、50%利用率)

RGMII 至1000Base-X (50%利用率)

谢谢你
Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caroline、

    遗憾的是、我们没有一个与 DP83867类似的文档。 我确实有三种电源配置的典型值、我们打算在下一版数据表中发布这些值。

    我估计 RGMII 到铜(1G)的值略高于 DP83867 (~10-20mW)。

    三电源模式下的 RGMII 至1000BASE-X 的功耗应约为140-145mW、因此我预计两个电源模式的功耗将在170-180mW 范围内。 我们仅验证典型值、因此您最好自行测量。

    上述所有估算均基于1.8V VDDIO。

    谢谢、

    Vibhu