This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:适用于长电缆运行的输入滤波器/保护电路、由 HD-SDI 安全摄像头提供电源。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861886/lmh0397-input-filter-protection-circuit-for-long-cable-runs-source-from-hd-sdi-security-cameras

器件型号:LMH0397
主题中讨论的其他器件: LMH1297

Hiya、

我正在使用 LMH0397设计 HD-SDI 的信号质量监控器/转接驱动器、查看 DVR 和类似器件中的各种输入电路后、它们都在输入级具有某种保险丝、ESD 二极管和其他一些无源组件。

输入信号真的很差/很吵(电缆长度为150-200米、这并不少见)、它几乎感觉有时会耦合一些交流电-触摸这些信号时一定会有电感。  

这里是否有推荐/良好实践设计?

数据表中没有提到标准电路以外的任何内容。

也相关-隔离式电源在这里是否有帮助、或者也以某种方式隔离 BNC 输入部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMH0397还具有 ESD 保护器件。

    您会注意到信号存在噪声、这意味着信噪比会降低。 同时、您注意到可能有150-300米的电缆长度。 LMH0397 HD 电缆长度为300米 B1694A (我不确定此应用所需的电缆类型)。 鉴于 LMH0397 HD 电缆长度为300米、因此在这种噪声环境下、它可能能够处理150m 至200m 的电缆长度。 如果您可以获得 LMH1297评估板并在该噪声环境下检查 HD 电缆长度、然后再继续操作、这将是一个好主意。

    此致、Nasser。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    > 可以获得 LMH1297评估板  

    当然、我们已经拥有了这一功能、还有我们自己的硬件可供测试。 不过、这不是问题。

    我查看过的每个 HD-SDI 输入在 IC 外部都有某种保险丝/ESD 保护、通常很大。

    我还了解到 LMH0397内部存在 RL 匹配网络、ESD 保护等。

    但我的问题是、在嘈杂/交流注入环境中、这是否足够、或者我们是否需要添加外部滤波?

    长度不是问题、接待还可以。 载波检测/时钟恢复器锁定正常。 没有什么*错误*,我只是想确保系统即使在不利条件下也能保持最佳工作状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMH0397在标准电路中进行了特性描述、如数据表中所述。 但是、在嘈杂/交流注入环境中、它没有被描述为特征。 我在某些应用中看到、用于额外 ESD 保护的极低电容 ESD 保护器件。 但是、我还没有看到器件周围的其他电路。 可能有人设法解决了这个问题、但这是他们的附加价值、不能共享。

    此致、Nasser