This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:禁用 TCA9545A 时、是否再次确认 SDA/SCL 引脚状态?

Guru**** 2906850 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862140/tca9545a-double-confirm-the-sda-scl-pin-status-when-tca9545a-is-disabled

器件型号:TCA9545A

作为标题、当器件被禁用时、请帮助检查 SDA/SCL 引脚的状态是什么? 是否为高阻态或对地短路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    为了澄清这一问题、客户希望断开主器件和从器件的连接。

    如果我们将 RESET 引脚拉至低电平,但 VCC 始终处于活动状态,SDA/SCL 和 SD0/SC0的状态将是什么... SD3/SC3?

    这些引脚是否具有高阻抗以断开 TCA9545A 内主从之间的路径?

    谢谢你。

    此致、

    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Allen、

    [引用 user="user4979989"]

    大家好、

    为了澄清这一问题、客户希望断开主器件和从器件的连接。

    如果我们将 RESET 引脚拉至低电平,但 VCC 始终处于活动状态,SDA/SCL 和 SD0/SC0的状态将是什么... SD3/SC3?

    当器件的 RESET 引脚保持低电平时、器件将保持在 RESET 状态、这意味着所有通道都将被禁用。  发生这种情况时、主 SDA/SCL 也应具有高阻抗。

    这些引脚是否具有高阻抗以断开 TCA9545A 内 主从之间的路径?

    是的。

    谢谢你。

    此致、

    艾伦  

    [/报价]

    -Bobby