This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:使能输出错误

Guru**** 2772605 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861655/tusb8041-wrong-enable-output

器件型号:TUSB8041

大家好、团队成员

加电(3.3V 和1.1V)后、下面显示了 TUSB8041使能引脚的输出波形。  

在客户电路板中、1uF 电容器连接到 GRSTN 引脚(50引脚)。  

电源序列已修改为数据表中提到的序列、但 TUBS8041使能引脚的输出波形仍然不变。

您能否确定导致错误的使能输出波形的原因?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在移除客户电路板中的上拉电阻器(如数据表9.2.1.2.2下行端口1实施方案中的 R6)后、使能(引脚36)的输出保持稳定并且没有发生跳转。  

    但是、移除电阻器是因为根据数据表中的说明缺少"电池充电支持"、因此客户 担心这会影响系统的可靠性。

    您能告诉我 TUSB8041的"电池充电支持"有什么功能、如果缺少 "电池充电支持"、对客户电路板的影响是什么?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sidong,

    USB 正常运行不需要 USB 电池充电支持。  这是一种可选模式、支持在 DP/DM 线路上进行特殊握手、从而使平板电脑或手机等设备进入高电流充电模式。  除非下行端口能够提供1.5A 的5V 电压、否则不应启用此功能。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN  

    感谢您的回复。

    在客户电路板上、下行端口设计为2A/5V。  

     将上拉电阻器连接到3.3V 电源时、为什么使能输出信号被拉低?  您可以参考以下波形。

    期待您的回复。

    对于3.3V 电源、1.1V 电源和使能输出(36引脚)

    放大斜坡边线

    对于3.3V 电源、GRSTz 和使能输出(36引脚)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭 E2E TT、因为我们将通过直接电子邮件对此进行讨论。

     

    客户已将 TUSB8041配置为具有低电平有效极性(PWRCTL_POL = L)、但看起来它们具有高电平有效电源开关。  哪一项是正确的?

     

    集线器将使能端驱动为低电平、以便在上电复位后启用电池充电。  我不知道为什么它关闭,它可能是由主机配置的。

     

    获取这些示波器图时、上游端口上会发生什么情况?