请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8020B-Q1 您好,
我的主板中使用了 TUSB8020B-Q1、主板不为外部 USB 器件提供 VBUS。 在这种情况下,如何使用引脚 OVERCURR1z、引脚 PWRCTL_POL/SS_DN1和引脚组/SMBA2/HS_UP?
谢谢你。
此致。
Gavin。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的主板中使用了 TUSB8020B-Q1、主板不为外部 USB 器件提供 VBUS。 在这种情况下,如何使用引脚 OVERCURR1z、引脚 PWRCTL_POL/SS_DN1和引脚组/SMBA2/HS_UP?
谢谢你。
此致。
Gavin。
您好、Gavin、
OVERCURXz 引脚应连接到 VBUS 电源开关故障引脚或可被拉至3.3V。 如果 PWRCTL 的极性可以设置为高电平有效、则 PWRCTL_POL 可以保持悬空。 如果下游端口电源应该被单独控制、那么成组需要一个上拉电阻器、否则可保持未连接状态。 如果主板无法控制 DFP Vbus、则 应上拉 FULLPWRMGMT。
注意: USB-IF 合规性需要过流报告。