This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:分辨率的稳定性问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861721/ds90ub954-q1-the-stability-question-of-resolution

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

您好,

客户将 DS90UB913A +DS90UB954用于摄像头应用,但他发现,有时 UB954输出的分辨率是异常的,例如,如果分辨率为1280*720p,但有时 UB954的输出为 1644*449。 请提供一些建议吗?

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请检查:

    1.锁在 ub954端是否稳定? 在 reg 中检测到任何错误。 0x4e/4e/55/56、请检查这些寄存器上的 d/s。 说明。 如果您正确读取了这些寄存器、并且没有错误、请检查步骤2;如果有错误、请检查步骤3。

    2.请检查传感器输出是否有两种不同的视频格式或其他发送问题? 您可以在摄像机中捕获 Vs/hs

    请检查链路裕度设计、您可以在 TI 的 ALP 工具中运行地图、然后您可以检查电缆损耗/反射、电源噪声、PoC 设计等

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的回复、我将再次与客户联系。

    此致

    Kailyn