This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600:SN75LVCP600的 Si 模型

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600, SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861742/sn75lvcp600-si-model-of-sn75lvcp600

器件型号:SN75LVCP600
主题中讨论的其他器件: SN75LVCP601

大家好、

我的客户使用 SN75LVCP600作为解决方案、并要求使用 SI 模型进行仿真、

我们是否有要提供的仿真模型?

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我建议对 LVCP600使用 SN75LVCP601模型。  这些器件非常相似、并且该模型可用于这两种器件。

    e2e.ti.com/.../778822

    我附加了一个包含该模型的链接。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    明白了、感谢您的支持!

    Andy