This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:适用于1000-Base-T 应用的 HD3SS3412

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861649/hd3ss3412-hd3ss3412-for-1000-base-t-application

器件型号:HD3SS3412

你(们)好,先生

我们对 HD3SS3412有一些疑问、希望与您联系。

我在 TI E2E 论坛上查看了类似的问题、讨论结果 HD3SS3412可以在1000-BASE-T 上工作

但这里有一个问题需要与您一起了解有关 diff Vp-p 的信息 当链路速度为1000Base-T 时、MDI 信号的 Vp-p 电压为±1V、数据表显示 Vp-p <= 1800mV。

是否存在将 HD3SS3412应用于1000-Base-T 的风险

非常感谢

Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、由于 Vp-p 约为2V、超出规格范围。