This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800A:输入电压电平

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861905/ds125br800a-input-voltage-level

器件型号:DS125BR800A

您好!

您能解释什么是"信号检测有效数据信号的断言级别"?

这是了解逻辑电平所需的组件输入端的最小电压吗? 如果不是,该最小电压是多少?

此致

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    信号检测置为有效电平=器件声明输入端存在有效信号所需的最小振幅。

    数据表第14页的表6列出了最小电压。

    如果器件高速输入上的信号振幅降至"失效"电平以下、则信号检测将在输入上声明"无信号存在"。  这将导致静音输出的差分振幅为0V。

    此致、

    Lee