This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:OUT+ AMP;OUT-最大允许电压和电流

Guru**** 2511475 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861675/ds25br440-out-out--maximum-allowable-voltage-and-current

器件型号:DS25BR440

OUT+和 OUT-引脚的可承受电压和电流是多少?

当这些引脚被意外地声明为输入时、电流是否会通过100欧姆的输出端接排出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lok、

    DS25BR440是一款 LVDS 缓冲器。 LVDS 发送器向接收器件的100 Ω 终端提供约3.5mA 的电流。 请注意、该电流被灌入 LVDS 发送器输出结构。 换言之、电流返回路径通过 LVDS 缓冲器的输出结构。 因此、过大的电流可能会损坏 LVDS 输出结构。 请注意下面的链接、以更详细地讨论此问题:

    www-cdf.fnal.gov/.../lvds_manual.pdf

     此致、Nasser