This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:接口论坛

Guru**** 2931620 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861787/sn65dphy440ss-interface-forum

器件型号:SN65DPHY440SS

您好!  

如标题中所述、我希望使用 SN65DPHY440SS 最大数据速率(1.5Gbps/通道)重定时器通过两条信道(+时钟)传输 MIPI CSI-2信号。我们希望将摄像头用作 MIPI 发射器、并将 Jetson Xavier 开发板用作 MIPI 接收器。

对于我们的设计、重定时器将位于距离发射极大约20cm 的位置、但实际上非常靠近接收器(最大5cm)。  

对于这些要求、我想知道在阅读数据表后、重定时器中建议使用的设置是什么、尤其是有关 ERC、 PRE_CFG1和 VSADJ_CFG0引脚的设置?  

感谢您的回答、  

AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AG

    我会在 EQ、  ERC、 PRE_CFG1和 VSADJ_CFG0引脚上具有上拉和下拉电阻器。

    EQ 补偿20cm 布线的插入损耗。  

    对于 PRE_CFG1和 VSADJ_CFG0、请参阅表3以了解不同的配置。 由于 DPHY440更靠近接收器、因此可以将 TX 预加重设置为0dB 作为默认值。

    可以将 ERC 设置为 VIM 并在需要时稍后调整。

    谢谢

    David