This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:编程 Starp 电路

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170345/dp83869hm-programming-starp-circuit

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

1、编程设置电路的需求。

图下方自举电路的用途是什么。

此致

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    [引用 userid="52362" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170345/dp83869hm-programming-starp-circuit ]1. 编程自举电路的需求。[/quot]

    编程自举提供了一种在您选择的任何模式下对 PHY 进行"编程"或设置的方法、而不必使用软件来提交寄存器写入。

    本质上、它是设置 PHY 的硬件解决方案。 使用自举设置、您可以选择 PHY 地址、MAC 模式、速度等

    [引用 userid="52362" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170345/dp83869hm-programming-starp-circuit ]2. 下图中搭接电路的用途是什么。[/quot]

    在 DP83869中、 RX_D0和 RX_D1 是 4级自举引脚。 这意味着它们控制4个选项。 在表9:4级自举电阻比中、我们给出了建议的 Rhi 和 Rlo 电阻比、以满足正确配置这些引脚所需的电压电平。 该图是自举电路的示例。

    我希望这为您清除了一切、祝您好运!

    此致、

    Alvaro