This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:开关特性和偏斜

Guru**** 2776675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170256/am26c32-switching-characteristic-and-skew

器件型号:AM26C32

您好!

AM26C32I 数据表显示 tPLH/tPHL 为9 ~ 27ns。 其中一个输出具有9ns、另一个输出具有27ns 是否可能发生? (例如、1Y 输出为9ns、但2Y 输出为27ns。)

数据表中未显示偏斜。 是否有信息?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    这种情况极不可能发生。 我们没有该器件的偏斜数据-但传播延迟的总体变化是由温度驱动的-因此、虽然脉冲偏斜会随温度升高、但不应是最小/最大条件、在最坏的情况下、最可能的情况下应<~5ns - 10ns。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson