This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS34C86T:DS34C86T SPICE 模型

Guru**** 2930200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170503/ds34c86t-ds34c86t-spice-model

器件型号:DS34C86T

此器件是否有 SPICE 模型?

我只找到了它的 IBIS 模型

我 使用  intusoft 转换器将其转换为 SPICE、但不兼容。

有什么建议吗?

谢谢你

Fausto Bartra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fausto、

    IBIS 模型无法轻松转换为 PSPICE 模型、因为 IBIS 模型中实际上并未捕获任何架构。

    一般而言,我们没有许多用于 RS-232/RS-485/RS-422 (或类似)器件的 SPICE 模型-遗憾的是,这是其中的一种情况。 最好的选择是尽可能使用 ADS 或 Hyperlynx (或类似的程序)在 SPICE 中运行 IBIS 模型、例如仿真。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕克:

    非常感谢您的快速响应。

    高斯图。