This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:是否可以与 DS90UB921搭配使用?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170194/ds90ub940-q1-can-it-be-used-with-ds90ub921

器件型号:DS90UB940-Q1

数据表中没有具体提到这一点。 但是、在表101中列出了它。 如果支持、是否有任何特定的寄存器位设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    UB921与 UB925非常相似、二者兼容并与 UB940N 配合使用。 没有特殊的寄存器设置。