你(们)好。
我们板上有 PHY DP83826I、 可以在 Linux 中接收有效的软件包、但 ARP 应答或广播永远不会到达同一交换机上的其他主机、从不会通过 DHCP 服务器分配 IP、ping 不起作用。 MII 上有 TX 数据、 所有4条线路上都有有效信号、并且包括前导码在内的不同位流。
Linux 表示 还发送了软件包:
3:eth0: MTU 1500 qdisc MQ state up mode default group default qlen 1000
链接/以太网00:07:05:12:A7:12返修:ff:ff:ff:ff:ff:ff
RX:字节数据包错误丢失错过的 mcast
10941 85 0 0 0 0
TX:字节数据包错误丢失了载波整理
7415 45 0 0 0 0 0
有什么想法 有什么问题吗? 以下是基本寄存器:
0x0:0x3000
0x1:0x786d
0x2:0x2000
0x3:0xa110
0x4:0x0de1
0x5:0xcde1
0x6:0x000f
0x7:0x2001
0x8:0000
0x9:0000
0xA:0x0102
0xb:0000
0xD:0x4007
0xE:0000
0xF:0000
0x10:0x0015
0x11:0x0109
0x12:0x6400
0x13:0x2800
0x14:0000
0x15:0000
0x16:0x0100
0x17:0x0049
0x18:0x0400
0x19:0xbc05
0x1a:0000
0x1b:0x007d
0x1c:0x05ee
0x1E:0x0102
0x1f:0000