This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:支持需求

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS560DF810, DS560DF410, DS280MB810, DS280BR810, DS110DF410, DS110DF111, DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137365/ds280df810-support-need

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件: DS560DF810DS560DF410DS280MB810DS280BR810DS110DF410DS110DF111DS125DF111

尊敬的团队:

我有几个关于 DS280DF810的问题需要您的支持。 这些问题如下所示:

数据表中提到、每个通道都可以锁定20.2Gbps 至28.4Gbps 范围内的串行数据速率、 DS280DF810是否可以支持 PAM4 56G

2.数据表提到2 x 2交叉点开关可通过 SMBus 寄存器算作"多路复用两个输入到一个输出"、屏幕截图如下所示:

"两个输入到一个输出"是如何工作的? 这是否意味着将两个输入合并为一个输出、数据速率加倍或直接选择一个输入合并为一个输出? 如果这意味着选择一个输入进行输出、那么 它是否能够支持将 输入通道 A 切换到输入通道 B、然后仅通过运行寄存器切换到输出通道 而不关闭 电源?

3. "多路复用器/扇出"功能是否允许两个输出通道与一个输入通道输出相同的信号?

非常感谢您的帮助和支持!

我期待您的回复~

此致、

氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面对您的问题的回答。  

    数据表中提到、每个通道都可以锁定20.2Gbps 至28.4Gbps 范围内的串行数据速率、 DS280DF810是否可以支持 PAM4 56G?

    DS280DF810仅为 NRZ。 但是、我们有支持 PAM4的 DS560DF810和 DS560DF410器件型号。 我将向您发送包含详细信息的直接电子邮件

    2."两个输入到一个输出"的工作原理是什么? 这是否意味着 将两个输入合并为一个输出 、数据速率加倍或  直接选择一个输入合并为一个输出? 如果这意味着选择一个输入进行输出、那么 它是否能够支持将 输入通道 A 切换到输入通道 B、然后仅通过运行寄存器切换到输出通道 而不关闭 电源?

    DS280DF810仅实现了交叉点开关功能、这意味着您不会聚合数据、而是切换或扇出各个数据通道。 交叉点配置实际上是通过 I2C 写入操作实现的。 有关详细信息、请参阅重定时器编程指南。 您可以通过下面的 TI.com 链接请求重定时器编程指南的下载访问权限。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=202045∏_no=DS280DF810-DESIGN&ref_url=sva_sds

    TI 56G PAM4重定时器器件型号(DS560DF810和 DS560DF410)支持交叉点开关和齿轮箱(即聚合)  

    3. "多路复用器/扇出"功能是否允许两个输出通道与一个输入通道输出相同的信号?

    是的、DS280DF810交叉点支持扇出模式。

    此致、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    非常感谢您的热情支持!

    我 对该部件还有一些问题。

    如下面的数据表中所示、交叉点开关可运行为"多路复用两个输入至一个输出"。

    如果有两个输入、DS280DF810是否在此功能下仅选择一个通道、即从两个输入通道到一个输出通道?  

    2、所有这些功能是否只能由 SMBus 寄存器选择、也可以通过检查是否有 信号传输来自动选择?

    我将在与客户确认后向他们发送详细的项目信息。

    再次感谢!

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    很抱歉再次打扰你。

    请帮我回答以下问题吗?

    DS280DF810、DS280MB810和 DS280BR810是否 支持 QSGMII 和 SGMII?

    DS110DF410是否支持 QSGMII?

    非常感谢!

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 氙气灯、

    [引用 userid="526556" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137365/ds280df810-support-need/4222535 #4222535"]如果有两个输入,DS280DF810是否在此函数下仅从两个输入通道中选择一个通道作为一个输出通道?  [/报价]

    是的、DS280DF810可选择要输出的输入、但不提供将多个数据输入组合在一起的选项。

    [引用 userid="526556" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137365/ds280df810-support-need/4222535 #4222535"]2. 所有这些功能是否只能由 SMBus 寄存器选择、也可以通过检查是否有 信号传输来自动选择?[/quot]

    大多数器件功能都是通过 SMBus 寄存器配置的。  交叉点不会根据信号检测自动切换。

    [引用 userid="526556" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137365/ds280df810-support-need/4223592 #4223592"]

    DS280DF810、DS280MB810和 DS280BR810是否 支持 QSGMII 和 SGMII?

    DS110DF410是否支持 QSGMII?

    [/报价]

    QSGMII 与 SGMII 有何区别?  DS280DF810无法锁定至1.25 Gbps SGMII、必须在 CDR 旁路模式下运行。  DS280MB810和 DS280BR810可传递1.25Gbps 信号、因为它们是转接驱动器。  请注意、这些器件在 SGMII 的奈奎斯特频率下不会提供太多的均衡功能。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    非常感谢您的回复。

    QSGMII 的传输速度是 SGMII 的四倍、通常需要 PHY 转换为4 SGMII。

    1."请注意、这些器件在 SGMII 的奈奎斯特频率下不会提供太多的均衡功能。"

    氙气灯:这意味着什么?  

    2. DS280MB810和 DS280BR810能否仅支持 SGMII 而不支持 QSGMII? 我 不确定。

    我期待您的回复。

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    顺便说一下、DS110DF410是否还不支持 QSGMII、因为它也是重定时器、而不是转接驱动器或缓冲器?

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 氙气灯、

    [引用 userid="526556" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137365/ds280df810-support-need/4360497 #4360497"]

    1."请注意、这些器件在 SGMII 的奈奎斯特频率下不会提供太多的均衡功能。"

    氙气灯:这意味着什么?  

    [/报价]

    我们的转接驱动器使用 CTLE 对信号进行均衡。  CTLE 主要应用旨在补偿通道中插入损耗的滤波器。  为了补偿插入损耗、该滤波器在高频时的增益高于低频。  在我们的器件中、目标数据速率的奈奎斯特频率周围通常有大约20-30dB 的增益。  但是、较低频率下的增益较小。  对于我们的28G 转接驱动器(DS280MB810、DS280BR810)、它们在14GHz 下的应用频率最高可达25dB。  但是、在5GHz 频率下、它们仅对相同的 CTLE 设置应用15dB。  SGMII 的奈奎斯特频率为1.25/ 2 = 625MHz。  在625MHz 时、CTLE 增益将远低于25dB。

    [引用 userid="526556" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137365/ds280df810-support-need/4360497 #4360497"]2.  我们的 DS280MB810和 DS280BR810能否仅支持 SGMII 而不支持 QSGMII? 我 不确定。

    我认为 DS280MB810和 DS280BR810可同时支持 SGMII 和 QSGMII。  虽然无法应用显著的均衡、但1.25Gbps 和5Gbps NRZ 信号不会出现问题。

    [引用 userid="526556" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137365/ds280df810-support-need/4360500 #4360500"]顺便说一下、DS110DF410是否也支持 QSGMII、因为它也是重定时器而不是转接驱动器或缓冲器?

    DS110DF410支持 QSGMII。  它可以通过将 VCO 设置为10GHz 并使用2分频选项锁定到信号。  DS110DF410还可以通过将 VCO 设置为10GHz 并使用8分频选项锁定至 SGMII。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    非常感谢您的善意帮助!

    根据您的回复、DS110DF410 可以支持 SGMII 和 QSGMII、但 DS280DF810无法支持 QSGMII 和 SGMII、因为它无法锁定到1.25Gbps SGMII ?

    此外、我们的客户遇到了一些问题、我想与您确认。

    1. 在串行器/解串器关闭后、CTLE 是否会与 DFE 重新协商(由于温度锁定丢失而导致的信号丢失仍然存在)?

    客户再次测试发现在温度从65°C 下降到0°C 的过程中出现了下降、但在温度从0°C 下降到-20°C 时没有下降。 因此、他们想知道 CTLE 是否会再次与 DFE 进行协商、以便 在0C 至-20C 的变化范围内不会出现上升下降。

     

    DS110DF410或 DS250/280x 系列 是否通过设置一些参数在内部支持通道1的 RX 到通道2的 TX? (如下图所示)?  

    非常感谢!

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 氙气灯、

    [引用 userid="526556" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137365/ds280df810-support-need/4362518 #4362518"]根据您的回复、DS110DF410 可以支持 SGMII 和 QSGMII、但 DS280DF810无法支持 QSGMII 和 SGMII、因为它无法锁定到1.25 Gbps SGMII ?[/QUERPES]

    这基本上是正确的。  DS280DF810在技术上可以支持在 CDR 旁路模式下运行的 SGMII、但这使得使用重定时器不切实际。

    [引用 userid="526556" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137365/ds280df810-support-need/4362518 #4362518]1.  在串行器/解串器关闭后、CTLE 是否会与 DFE 重新协商(由于温度锁定丢失而导致的信号丢失仍然存在)?[/引述]

    只要(重新)获得 CDR 锁定、重定时器就会完成自适应过程。  如果在调整模式1中、它只会调整 CTLE。  如果处于调整模式2/3、它将调整 CTLE 和 DFE。  

    [引用 userid="526556" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137365/ds280df810-support-need/4362518 #4362518"]2. DS110DF410或 DS250/280x 系列是否 通过设置一些参数在内部支持通道1的 RX 到通道2的 TX? (如下图所示)?  [/报价]

    DS110DF410不支持此功能。  DS2x0DFx10确实通过交叉点支持这一点。  但是、由于这些是单向器件、因此方框图看起来会与您所见的稍有不同(请参阅下面的)。

    DS125DF111和 DS110DF111是双向双通道器件。  这些器件支持类似于方框图中的回送。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    非常感谢您的回复和支持!

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    很抱歉再次打扰你。

    对于 DS110DF410、我可以发现数据表中给出的5GHz 时具有34dB 增益。 10GHz 时的增益性能是多少? 我在数据表中找不到。

    顺便说一下、我们是否有一些图来显示不同频率下的增益性能?

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 氙气灯、

    感谢您的联系。  我对您的用例有点困惑。  DS110DF410 是10Gbps 重定时器系列的一部分。  它可以锁定的最大数据速率为11.3Gbps。  当我们查看数据速率的 CTLE 增益时、我们会观察数据速率的奈奎斯特速率(数据速率/ 2)。  例如、10.3125Gbps 的奈奎斯特速率为 5.15625GHz。  这就是我们在数据表中以5GHz 进行 CTLE 测量的原因。  对于您的用例、您是否需要在10GHz 下获得性能?

    关于不同频率下的增益性能、我将通过电子邮件与您分享。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    非常感谢您的回复!

    我告诉客户、我们的产品在5GHz 频率下具有34dB 的增益、但他们说他们希望知道在奈奎斯特频率下的增益性能、并希望看到在 不同频率下显示增益性能的数字。

    当然、我们可以通过电子邮件进行进一步讨论。

    非常感谢您的持续支持!

    此致、

    氙气灯