This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS90UB953-Q1:DS90UB953-Q1和 DS90UB954-Q1的延迟

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860039/faq-ds90ub953-q1-latency-of-ds90ub953-q1-and-ds90ub954-q1

器件型号:DS90UB953-Q1

您好!

我使用的系统具有 MIPI-CSI2的 n 个输出。 使用上面的串行器和解串器、以800Mbps 的单通道运行。

该规范仅指定 GPIO 的延迟、是否可以知道两个器件的端到端延迟?
不需要极其准确的答案、而只需要:几纳秒/微秒/密耳就足够了。

非常感谢、

Neta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neta:

    对于953/954、延迟由954中的线路缓冲器决定。 与954线路缓冲器时间相比、953串行化产生的其他延迟和通过电缆的传播延迟较小。  

    954可缓冲每个 RX 端口最多2条线路、因此延迟大致等于线路时间的2倍。  

    示例 对于1280x800 @ 60Hz、视频线时间为~20.1us:

    因此、总缓冲区时间为~40.2us、这大约等于953/954链的总延迟。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。

    正是我所需要的