This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111A:EQA1 EQB1

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111A, DS100BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166537/ds100br111a-eqa1-eqb1

器件型号:DS100BR111A
主题中讨论的其他器件: DS100BR111

大家好、

对于 DS100BR111A、

在引脚模式下、EQA1和 EQB1的上拉和下拉状态是否相同?

此外、在调试 EQ 和 DEM 时、建议的方向是什么? 首先调用哪个?

上述两个问题的答案是否也适用于 DS100BR111? 谢谢。

此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    1)。 上拉或下拉可能不同。 这取决于您计划使用的 CTLE 增益或级别。

    2)。 建议将 EQ 和 DEM 设置为最低级别。 然后、首先提高 EQ 等级-一次一步-直到出现有效的眼图张开度。 最好将 DEM 设置为最低或无去加重、并让 EQ 补偿依赖于数据的抖动。 在扫描 EQ 等级后、如果在所有 EQ 等级中扫过并不能提供可接受的眼图张开度-那么用户可以将 EQ 等级设置为最低级别、并将 DEM 设置为更高的一个步骤、然后再次扫描 EQ 等级。 这可以一直持续、直到实现最佳的眼图张开度。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

    感谢您的支持。 我的客户遇到一些调试问题、我已发送到您的邮箱。 请尽快处理、项目非常重要。 谢谢。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    客户已通过电子邮件向我们发送原理图。 请让我们使用 E2E、以便我们也可以跟踪和允许其他客户使用此知识。

    原理图显示引脚6悬空。 请通过1K 欧姆的电阻器将该引脚拉低。 请注意、客户原理图显示此器件为 DS110BR111 -正确的器件型号为 DS100BR111。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的更新。

    我通过电子邮件向您发送的原理图、因为客户的原理图不便于在 e2e 上显示。

    客户的引脚6忘记了下拉、是否可以通过 I2C 接口进行配置? 谢谢。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    如果客户使用 SMBus 从模式、则可以通过寄存器0x04配置 TX_DIS。 将位5设置为1以启用 TX_DIS 覆盖、并将位4和3设置为0以启用通道 A 和 B

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我的客户已配置0x04=0x20。 OUTB 仍然没有信号、但 OUTA 有信号。

    研发 部门已确认可通过 SMBus 读取和写入寄存器。  引脚3已设置为高电平。

    ,、当4设置为1 μ s 时、OUTA 仍具有信号。

    现在感觉寄存器可以读写、但 OUT A 和 OUT B 不能启用或禁用。

    原因是什么?  寄存器配置的顺序是什么? 谢谢。

    我们的目标是同时启用 A 和 B 以输出 信号。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    您能否帮助解决以下问题:SMBus 可以成功读取和写入、但 OUTA 和 OUTB 无法启用或禁用? 谢谢。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    客户能否检查以下内容?

    • ENSMB 引脚是否通过1k 电阻器上拉为高电平?
    • READEN 引脚是否连接到低电平?
    • 使用 AD[3:0]引脚时设置的正确从器件地址是否正确?
    • 尝试将寄存器0x06位3设置为1

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的支持。

    所有上述条件均已满足。

    寄存器已经可以通过 SMBus 进行读取和写入。 但是、无法选择输出是否能够。

    您以前遇到过这种情况吗? 谢谢。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    在访问任何寄存器之前、您能否确认客户是否正在设置寄存器0x06[3]?

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    最后、我的客户将 EQ 值更改为更小的值、问题得到了解决。 谢谢。

    此致、Charlie