This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111A:DS100BR111A 是否满足要求?

Guru**** 2507605 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111A, DS110DF111, DS100BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134906/ds100br111a-will-the-ds100br111a-meet-the-requirements

器件型号:DS100BR111A
主题中讨论的其他器件: DS110DF111DS100BR111

大家好、

DS100BR111A 是否符合要求?

主要要求如下:

  1. 单通道(TX\RX 每对差分线路)双向、能够支持10G 串行器/解串器带宽。
  2. 支持输出预加重和输入均衡功能、支持均衡和预加重参数的配置。

DS100BR111A 是主要产品吗? 是否有更好的选择? 谢谢。

此致

小查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    DS100BR111A 基本上满足这些要求、但有一些值得注意的项目。

    DS100BR111A 提供去加重功能、而不是预加重功能。  DS100BR111A 不适用于10G-KR 链路。

    除了 DS100BR111A、如果需要额外的信号调节功能、则可以考虑使用我们的10G 重定时器之一、例如 DS110DF111。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Drew。

    此致

    小查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    DS100BR111A 的样片不可用。 DS100BR111和 DS100BR111A 之间有何差异? DS100BR111具有更多功能、对吧?
    应用场景是 USXGMII 和 SFP+。 对于此应用场景、这两种产品之间是否存在任何差异? 谢谢。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    主要区别在于 DS100BR111支持10G-KR 信令。  我希望 DS100BR111或 DS100BR111A 在您提到的应用中也能正常工作。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    以上所有内容均已检查。

    最后、我的客户将 EQ 值更改为更小的值、问题得到了解决。

    怀疑默认 EQ 值太大、导致无法识别输入、导致无输出。

    这种怀疑是否合理? 谢谢。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    我认为您正在关注以下主题?

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166537/ds100br111a-eqa1-eqb1

    因此、过度均衡 可能导致远端接收器无法锁定到信号。  如果是这种情况、似乎 DS100BR111A 的输出缺失没有问题、而只是接收器没有锁定到信号。  这听起来像是对问题的合理评估吗?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    是的、你是对的。 总之、问题最终得到解决。 谢谢。

    此致、Charlie