This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:电源电压范围

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168985/tusb2046i-supply-voltage-range

器件型号:TUSB2046I

您好!

多年来、客户一直在使用 BI 级产品。 但他们没有意识到电源范围很窄。

请回答以下问题吗?

(1)您能否告诉我们行业级产品最小电压为3.3V 的原因?
(2)根据数据表、最小值为3.3V、但是否存在设计裕度?
(3)如果使用的电压低于最小3.3V、您认为会出现什么问题?

该 IC 用于公司范围内的多种型号。
它使用3.3V (典型值)、通常用于数字电源。
根据变化、有可能会降至最低3.3V 以下、我担心不会出现任何问题。

对于现有型号、更改电源电压可能很困难、
有必要考虑更换 IC。

此致、
Hiroshi


此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San

    这是我在 TUSB2046BI 和 TUSB2046I 的最小电压为3.3V 上找到的信息、https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/258264/tusb2046bi-q1-recommended-vcc-supply-voltage-range-of-data-sheet?ReplyFilter=Answers&ReplySortBy=Answers&ReplySortOrder=Descending

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    感谢您的支持。

    TI 能否响应以下客户请求?

    (1)您能不能告诉我们、)级产品的最小电压为3.3V(、尽管商业级为3.0V μ A?
    (2)根据数据表、最小值为3.3V、但是否存在设计裕度?
    (3)如果使用的电压低于最小3.3V、您认为会出现什么问题?


    我知道所有问题都很难回答。
    但是、客户已经为电源设计提供了零裕度的电路板、因此我们需要获取一些信息。

    当然、这是客户的问题、但他们希望避免提车、所以我想检查是否有安全因素。

    如果答案很难回答、请告知我们。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San

    另一位客户最近于2020年5月提出了同样的问题、我们无法找到将 TUSB2046I 的 Vccmin 设置为3.3V 的特性/理由。 我这次问了更多的人、但仍然找不到答案。  

    如果 在3.3V 的 Vccmin 之外运行、则无法保证 TUSB2046I 器件的运行。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您的支持。

    我将通知客户需要进行设计更改。

    此致、

    Hiroshi