This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822EVM:R32、R33、R34和 R35的电阻器替代产品

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169866/dp83822evm-resistor-replacement-of-r32-r33-r34-and-r35

器件型号:DP83822EVM

大家好、

我的客户一直在考虑使用 DP83822EVM 进行设计。

在 DP83822EVM 的原理图中、我的客户希望将 R32、R33、R34和 R35的电阻器(额定功率为0.125W)替换为额定功率0.1W 的电阻器。  

有可能吗?

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke、

    只要电阻值相同、就可以正常工作、额定功率就足够接近。

    此致、

    Alvaro