This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826EVM:DP83826ERHBR-电源

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169844/dp83826evm-dp83826erhbr--power-supply

器件型号:DP83826EVM

大家好、

我在 我们的设计之一中使用 DP83826ERHBR 以太网 PHY。

我想知道 IC 的电源定序、因为数据表中提到  了 VDDIO 的一些斜升延迟(5-50mSec)。

电路板中的电源生成: 5-3.3V LDO (PN:AZ1117IH-3.3TRG1)生成3.3V 电压、并使用铁氧体磁珠生成 VDDIO。

是需要任何延时电路或负载开关来保持 5-50mSec 以生成 VDDIO、或者我可以直接使用 LDO 的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raheesh、

    [引用 userid="260314" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169844/dp83826evm-dp83826erhbr--power-supply "]  VDDIO 的一些斜升延迟(5-50mSec)

    您是否在讨论数据表中上电时序第8.6节中的规格 T1和 T3?

    如果是、则通过在 LDO 输出端放置所需值的十倍频(较大的十倍频较大的延迟)来控制斜坡速率

    此致、

    Alvaro