This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCIe:查找设备:"单通道 PCIe.Gen2 x 2端口"->"2或4通道 PCIe.Gen2 x 1端口"或者"单通道 PCIe >=Gen3 x 1端口"

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169898/pcie-looking-for-the-device-1-lane-pcie-gen2-x-2-port---2--or-4-lane-pcie-gen2-x-1-port-or-1-lane-pcie-gen3-x-1-port

主题中讨论的其他器件:DS80PCI102

您好!

我的客户正在寻找以下器件。

  • 从"单通道 PCIe.Gen2 x 2端口"更改为"双通道或四通道 PCIe.Gen2 x 1端口"
  • 从"单通道 PCIe.Gen2 x 2端口"更改为"单通道 PCIe Gen3或更多 x 1端口"

TI 是否具有合适的器件?

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于4通道 Gen2应用、请考虑使用 DS80PCI401/402。

    对于单通道 PCIe Gen3、您可以考虑 使用 DS80PCI102器件。

    此致、Nasser