This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3221E:ROUT 泄漏问题/ SN65C3221EPWR 引脚9是否需要应用上的上拉或下拉电阻?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169887/sn65c3221e-rout-leakage-issue-does-sn65c3221epwr-pin9-need-pull-high-or-pull-down-on-apply

器件型号:SN65C3221E

各位专家、您好!

我的客户想知道 SN65C3221EPWR 引脚9是否需要应用上的上拉或下拉电阻。 他们发现了  

当系统从 G3进入 S5 (电源状态)时、如果没有提供 SN65C3221EPWR 引脚9下拉电阻器、 则引脚9将泄漏大约1.4V 的电压、

 之后为0V、为引脚9提供下拉电阻。 谢谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    在大多数应用中、您不需要下拉电阻器(但某些应用确实使用了下拉电阻器)。 此引脚存在泄漏电流、如果负载阻抗足够高、则可能会在电源轨上产生电压。 这不是非常典型的情况-但在这种情况下、建议添加下拉电阻器以防止泄漏电流产生过多的电压偏移。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson