This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:SNx5DPHY440SS CSI-2/DSI DPHY 重定时器

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169701/sn75dphy440ss-snx5dphy440ss-csi-2-dsi-dphy-re-timer

器件型号:SN75DPHY440SS

尊敬的团队:

您能否帮助应用应用 应用手册来调整 MIPI 信号并解释参数详细信息?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy

    我没有关于仅调优 MIPI 信号的应用手册、但您可以参阅此应用手册、快速了解信号调节理论和实用调优方法。 尽管该应用手册面向 USB、但基础知识是相同的。

    DPHY440在 RX 和 TX 上提供信号补偿

    对于 RX、它将是 EQ

    对于 TX、它将是 VOD、预加重和转换。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否按波形进行解释?  

    我想知道有关 EQ / HS TX 边缘速率/ HS 电压摆幅、HS 预加重、LPTX 边缘速率调整的详细信息。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy

    您必须查看示波器波形、通常是调整 EQ 和 HS TX 边沿速率/ HS 电压摆幅、HS 预加重和 LPTX 边沿速率时的眼图。 目标是实现尽可能适当均衡的眼图。

    但是、如果您知道输入通道损耗、则可以设置 RX EQ、RX EQ 需要与输入通道损耗匹配、尽可能接近。 同样的概念也适用于 TX 预加重和输出通道损耗。

    谢谢

    David