This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:有关选择 RJ-45的建议

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857185/dp83867cr-recomndations-about-the-choosing-rj-45

器件型号:DP83867CR

如果我们计划在一个电路板中使用2个 DP83867CR、那么最好选择哪种类型的双端口 RJ-45? 你有什么建议吗? 选择 RJ 连接器是否有任何特定要求?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksey、

    有关我们推荐的 RJ 45连接器的 EVM、请参阅我们的用户指南。  

    http://www.ti.com/lit/ug/snlu176/snlu176.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我、如果没有、我们可能会关闭此主题。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cecilia:

    我看到了该用户指南。 我们测试了这个演示板。 但我需要一些关于垂直2插槽 RJ-45连接器的建议、因为我们计划在一个板上使用2个 DP83867CR。 哪种双插槽 RJ-45连接器更适合使用?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cecilia:

    我看到了该用户指南。 我们测试了这个演示板。 但我需要一些关于垂直2插槽 RJ-45连接器的建议、因为我们计划  在一个板上使用2个 DP83867CR。 哪种双插槽 RJ-45连接器更适合使用?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksey、

    对拖延表示歉意。 您使用2插槽 RJ-45连接器的应用是什么? 您可能有两个板通过 PHY 运行、还是一个开关?  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cecilia:

    该组件将用于电感计算系统。 它将是2个独立的电路板。 我希望您能提供一些建议。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksy、请参阅我们的工业 TI 设计、该设计使用两个 DP83867并包含一个双端口 RJ45连接器。 这可能对您的设计有用、可作为参考。 希望这对您有所帮助。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-010010