This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM:1端口 USB3.1 + 2通道 DP 不能正常工作

Guru**** 2984770 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860644/tusb1064rnqevm-1-port-usb3-1-2lane-dp-doesn-t-work-correctly

器件型号:TUSB1064RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1064

大家好、团队、

 

连接 TUSB1046A EVM 和 TUSB1064 EVM 时,1端口 USB3.1 + 2通道 DP 无法正常工作。

我们是否需要 CTL0、1和 FLIP 以外的配置?

 

1端口 USB3.1配置已确认工作正常、4通道 DP 配置也工作正常。

两个 EVM 都使用外部电源、因此不存在电源问题。

 

可以给我一个建议吗?

 

此致、

km

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Km、

    CTL1、CTL0和 FLIP 引脚应分别为高电平、高电平和低电平。 您能描述您的测试设置吗? 您能否在两个 EVM 上的两个 USB 连接器上看到 Vbus 高电平? USB 和 DP 是否都无法正常工作?

    注:美国假期将于11月28日和11月29日举行,将延迟回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    CTL1、CTL0和 FLIP 引脚应分别为高电平、高电平和低电平。 您能描述您的测试设置吗?

    TUSB1046A EVM:

     CTL1:高电平

     CTL0:高电平

     翻转:低电平

    TUSB1064 EVM:

     CTL1:高电平

     CTL0:高电平

     翻转:低电平

     

    您能否在两个 EVM 上的两个 USB 连接器上看到 Vbus 高电平?

      TUSB1046AEVM 和 TUSB1064EVM 均使用了外部电源(5V/1A)。

     

    USB 和 DP 是否都无法正常工作?

      USB 和 DP 都无法正常工作。

     

    请提供您的建议吗?

    谢谢、此致、

    km

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的时间。 您能否将 I2C 写入 EVM 上的两个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在我们没有 I2C 连接工具、我们将尝试获取。

    我们将向寄存器写入什么内容?

    谢谢、Km

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Km、

    请尝试在两个器件上向寄存器0x0a 写入0x03。 这会将两个器件都设置为多功能模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我的回答很慢。

    我的客户正在尝试设置、请稍等片刻。

    谢谢、此致、

    km

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Km、

    没问题、我将等待您的回复。 请记住、由于下周美国假日、我们将延迟回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    感谢您的支持。 我想提供以下信息。

    您是否有推荐的 EVM I2C 编程工具以及如何编程的文档?

    EVM 的从器件地址固定为0x12?

    此致、
    km

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Km、

    我建议使用 TotalPhase Aardvark、但只要 I2C 从设备地址设置为 I2C 主设备尝试通信的位置、就可以使用 I2C 主设备。 我们没有特定 I2C 主设备的特定文档、因为可以使用任何 I2C 主设备、但编程部分应能为您提供指导。 I2C 地址可能会因复位时的引脚配置而异。 请参阅数据表中的 I2C 目标地址表以查看所有可能的组合。 可以更改 EVM 从器件地址。