This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E04U04:了解 ESD 要求

Guru**** 2930420 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TPD1E04U04, ESD321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858283/tpd1e04u04-understanding-esd-requirements

器件型号:TPD1E04U04
主题中讨论的其他部件:HD3SS3212ESD321

大家好、我需要 向 USB 3.0接口添加 IEC 61000-4-2 4级 ESD 保护、并考虑使用 TPD1E04U04。 16A TLP 时的钳位电压为~9V。 然而、受保护器件(HD3SS3212)的绝对最大额定值为 Vcc + 0.5 (Vcc = 3.3V)。 找到这么低的电压钳位似乎是不合理的。 我是否误解了设计要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出这些问题、该器 件的绝对最大额定值是针对直流电压指定的、而钳位电压是针对 ESD NS 持续时间波形指定的、大多数直流绝对最大值小于5V 的器件可以维持大于10V 的 ESD 钳位电压、而大多数器件可以维持该电压。  对于 TPD1E04U04、它通常是最低钳位器件之一、并且应该在您的系统中正常工作、除非有一个特定的灵敏度可在具有或不具有保护的板上进行测试。

    此致、
    OBI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 OBI,

    我有一些工作电压为1.8V 的 IC。

    如何检查器件是否能够维持10V ESD 钳位电压? 器件数据表中是否有任何线索?

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、遗憾的是、大多数数据表不提供 IEC ESD 钳位容差、而只提供直流电平绝对最大值 这通常是通过经验测试或经验来完成的、或者如果客户解决方案从芯片提供商那里获得信息、如果他们有的话

    我可以提供的最佳指导是使用具有低工作电压和极低钳位电压的器件、例如工作电压为3.3V、钳位电压约为6V 的 ESD321